This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:电流注入控制

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1383443/tmux1308-q1-current-injection-control

器件型号:TMUX1308-Q1

工具与软件:

尊敬的多路复用器专家:

我的客户在他的一个设计中使用了 TMUX1308-Q1。

现在我们有一个关于注入控制对输入信号的影响的问题。

我们的电路与数据表中的电路类似、但增加了一个电容器:

如果我们现在馈入高于 Vdd 的信号、输入电压是多少?

我们是否可以假设注入控制的行为类似于 Vdd 的二极管? 换句话说、信号稳定在大约 VDD+ 0.4V 且注入控制 MOSFET 的行为是否类似于电阻?

或者当超过 Vdd 时、信号首先硬连接到 GND 吗?

此致

Dierk Bronner |高级 FAE Automotive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dierk、

    今天是 TI 假期、请期待我们的回复延迟。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dierk、

    输入端的电压将为5至6V。 在本问题中、注入电流控制的行为更像是二极管接地。  

    请参阅随附的数据表说明。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的反馈。

    我的客户现在了解到的情况:电压将在5V 和6V 之间、但电流将转移到 GND。

    有一点误导性的是"...behaves、好像 GND 的二极管..." 但这可能意味着"...behaves、如连接到 Vcc"的二极管

    您能对此发表评论吗

    Dierk Bronner |高级 FAE Automotive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dierk、

    很抱歉造成混淆、但注入电流控制使用 FET 至 GND。 它主动将不需要的电流拉至接地端。

    它更大程度上是一种动态机制、受控与一个简单的二极管。  

    注入电流控制不使用二极管、所以您能否解释一下"行为类似于 Vcc 二极管"是什么意思?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不小心创建了一个新主题。 这里是该线程的输入

    你好

    我问这个问题、因为如果电压高于 Vdd、我们仍然无法理解此注入控制的确切工作原理。

    我们提到过压事件中的电压将介于5V 和6V 之间、因此从外部看、它看起来像是一个 V 转换二极管

    当然、电流将分流到接地端而不是 Vdd。

    简而言之、有一个 FET 以线性模式工作、接地的最大值为 50mA 的容量?

    谢谢。此致

    约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、您好!

    是正确的、基本上它充当接地 FET。 FET 的容量为一个通道的100 mA。  

    如果所有8个通道都有注入电流事件、则容量将为100/SPI 8 mA。  

    请参阅下表:

    谢谢!

    近红外