This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051-Q1:不使用负电压时、VSS 和 GND 端接如何?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1393078/tmux4051-q1-when-negative-voltage-is-not-used-how-about-the-vss-and-gnd-termination

器件型号:TMUX4051-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

如果我们不使用负电压、意味着最小电压为0V = GND 电平、如何端接 VSS 和 GND?

我们是否能够在不使用电容器的情况下直接连接 VSS 和 GND 引脚、对吧?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    如果不使用器件的 VSS 引脚、则可以将其直接连接到 GND。

    无需电容器。

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR-SAN:

    非常感谢您的快速回答。 我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田