This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:LM5156QDSSRQ1 SEPIC 电路分析支持

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1393530/lm5156-q1-lm5156qdssrq1-sepic-circuit-analysis-support

器件型号:LM5156-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个需要支持的设计疑问。  

我正在  SEPIC 电路中使用 LM5156QDSSRQ1稳压器。

我们观察到 SEPIC 电感器过热、稳压器 MOSFET 输出上出现意外的交流信号。

我附上了一些支持文档。

我期待您的答复,请告诉我,如果使用需要进一步的信息。

非常感谢、

尼尔

e2e.ti.com/.../TI_5F00_DRAFT_5F00_DOC_5F00_A3_5F00_Volvo_5F00_EV_5F00_Truck_5F00_Inductor_5F00_L3300_5F00_V01.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    感谢您的咨询。

    您在开关节点上看到的纹波是 DCM 的正常行为。 该噪声来自与电感器谐振的 FET 寄生电容。

    您能否将包含规格在内的整个原理图发送出去? (VIN Vout、Iout)

    另外、请发送 Vin、Vout、开关节点和 CS 引脚的示波器截图。

    此致

    Moritz