This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:处理未使用的端口

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1393323/ts5a23166-handling-unused-ports

器件型号:TS5A23166

工具与软件:

大家好!

我想知道如何处理未使用的端口。

我认为 IN 引脚的开/关可以由 MCU 的 H/L 控制。

如果不使用该引脚、IN 引脚能否被视为未连接或开路?

这些器件 在 Vcc:0V 时为 NC (常闭)、我认为无需控制 IN 端口。

如果输入端口不能设置为打开(N.C.)、请将输入端口连接到 Vcc?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.未使用的 IN 引脚不得悬空。 将连接到 VCC 或 GND。

    2.断电后、无需向 COM/NO 引脚施加电压。 (绝对最大额定值禁止电压高于 V++ 0.5V。)

    3、切换行为如表1所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我建议不要将控制引脚悬空。 它可能会导致器件出现意外行为。  

     可以、IN 端口可以连接到 Vcc 以闭合开关。

    请参阅以下 H/L 电压电平。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我想使用1.8V 电源。

    如果是1.8V 电源、我认为 VIH (输入逻辑高电平)处于1.5~5.5V 范围内。 是这样吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    是的、您回答正确。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。

    此致、

    Ryusuke