This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3345C:流经 Vcc 或 GND 端子的连续电流+-100mA 和 quot 的条件;

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1396096/sn74cbt3345c-condition-of-continuous-current-through-vcc-or-gnd-terminals--100ma

器件型号:SN74CBT3345C

工具与软件:

您好!

我们可以  在数据表的绝对最大额定值表中看到"流经 Vcc 或 GND 端子+-100mA 的连续电流"、如下所示:

您能否告知我们这种情况(通过 Vcc 或 GND 端子的持续电流)?

请告知我们。  我无法猜测流向 Vcc/GND 端子的持续电流状况。

谢谢、此致、
M.Hattori.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当控制或 I/O 引脚上的电压小于−0.5V 时、电流会流过钳位二极管。 当在三个引脚上发生这种情况时、每个引脚的电流为50 mA、则超过了 GND 引脚的该限值。 (该器件没有连接到 VCC 的任何缓冲输出或任何钳位二极管、因此不可能超过 VCC 限值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori 您好!

    我同意克莱门斯在这方面的看法。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Kameron