This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:CD4067B

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1396830/cd4067b-cd4067b

器件型号:CD4067B

工具与软件:

原始数据表(可能在2003年之前)列出了 VIL 和 VIH 的以下值:

但新版本的数据表列出了以下内容:

CD4067B 的正确 VIL 值是什么?

旧表是否正确(VDD 值为5 / 10 / 15伏时的值为1.5 / 3.0 / 4.0)?

谢谢、Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是从另一个部分意外复制而来的、可能是从下面的输入漏电流中复制而来。 旧值是正确的、没有变化。