This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6234:RS422多路复用器

Guru**** 2502215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6234, TMUX8212, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1394240/tmux6234-rs422-multiplexer

器件型号:TMUX6234
主题中讨论的其他器件: TMUX8212AM26LV32E

工具与软件:

大家好!

有没有任何多路复用器产品可以切换 RS422差分信号?

在过去的 E2E 中、有评论指出这可以通过 TMUX6234实现。
TMUX6234似乎无法接收差分信号。 我的理解是否不正确?
RS422差分信号是否应首先被接收器接收、然后输入到 TMUX6234中?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何可以处理 RS 至422电压的开关来切换 RS 至422差分信号。 RS 至422接收器具有宽共模范围、并可承受更高的瞬态;如果您的系统中实际会出现此类电压、则开关也必须同样稳健。 (TMUX6234可处理±18V 电压、并且具有闩锁效应抑制、因此非常适合此类应用。)

    一般来说、切换逻辑电平信号要容易得多;逻辑电平开关的成本要低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    正如 Clemens 提到的、TMUX6234是一个不错的选择、但我也推荐  TMUX8212。 它是一款1:1x4通道器件、可传递 +/-25V 信号、符合 RS232/RS422标准。 此器件的标称带宽为400MHz。

    谢谢

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Clemens 和 NIR、

    感谢您介绍您的产品。 非常有帮助。

    我想确认我的理解是否正确。

    如果我想输入差分 RS422信号、是否在前级放置了接收器?

    AM26LV32E→TMUX6234或 TMUX8212→

    我知道配置如下、这是正确的吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    能否详细说明一下您系统中的多路复用器应用?  

    您是否正在驱动接收器并通过多路复用器传递来自接收器的信号? 使用多路复用器要实现什么目标?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    抱歉。
    我误解了客户的配置。
    我建议使用 RS422接收器+逻辑或 TMUX6234或 TMUX8212。

    感谢您的支持。

    此致、
    Ishiwata