This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1309A:与 TMUX1309有何区别?

Guru**** 2670385 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1397616/tmux1309a-vs-tmux1309-what-is-the-difference

器件型号:TMUX1309A
主题中讨论的其他器件:TMUX1308、TMUX1308A

工具与软件:

TMUX1308/9和 TMUX1308a/9a 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    1309/8和1309A/08a 的区别在于、A 版本针对高阻抗负载系统进行了优化。

    数据表的这一部分介绍了差异、但主要区别在于 A 版本具有更低的电荷注入、这有助于缩短某些系统中的稳定时间。

    请告诉我这是否有用、如果需要、我很乐意提供进一步的帮助

    此致、

    Kameron