This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT34X245:

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT34X245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1396259/sn74cbt34x245

器件型号:SN74CBT34X245

工具与软件:

你(们)好

 

我是来自印度海得拉巴施耐德电气的 Likith Sai。

目前、我们在设计中使用 QS34X245Q3G8 IC、现在我们正在寻找 FFF 替代方案。

您能否建议一种替代方案、即 FFF 或更好的规格。

 

实际器件的数据表如下所示。

https://www.renesas.com/us/en/document/dst/qs34x245-datasheet

 

此致

Likith Sai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=QS34X245Q3G8 显示 SN74CBT34X245是直接替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Likith、

    我同意克莱门斯,但如果你需要任何其他帮助,请告诉我!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    克莱门斯建议的部分看起来合适、我还有一些问题

    TI 数据表中没有详细说明所有参数、 您能否指定 Renesas 数据表中所述的参数

    此致

    Likith Sai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Likith、

    因此、查看这些器件数据表、它们具有相同的规格、如 Vih=2V、Vil=0.8V、典型 Ron=5 Ω。

    这些器件之间的主要区别在于、Renesas 器件专为电平转换而设计、而 TI 器件则不是。

    但是、添加串联二极管和 连接到电源的外部电阻器可以使 CBT 器件可用作合适的电压转换器。

    这是 指向应用手册的链接、其中详细介绍了这一点。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否分享以下详细信息

    输入漏电流、 静态电源电流、 关断状态电流(Hi-Z)。

    此致

    Likith Sai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要的详细信息  

    SN74CBT34X245
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入漏电流为 II

    静态电源电流为 ICC。

    关断状态漏电流为 Ioff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请告诉我或 Clemens

    此致、

    Kameron