This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:模拟视频输出消隐电平为0V

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1397951/lmh6586-analog-video-out-blanking-level-to-0v

器件型号:LMH6586

工具与软件:

大家好

我在其中一个项目中使用了3个 LMH6586开关、这里用于切换各自开关的 STANAG 3350B 信号、R、GS 和 B。 所有开关均配置为2倍增益。

STANAG 标准规定 R、GS 和 B 的消隐电平应为0V。 电压电平是多少  

R、B 通道:

消隐- 0V;  白电平- 0.7V

G 通道:

同步提示-(-0.3V);  消隐电平- 0V;  白色电平- 0.7V

因为 LMH6586是单电压器件。 我们正在使用额外的电路、使 GS 信号低于 LMH6586输出的0V。  

但是、对于 R 和 B 开关、我们保持 Vref_Clamp 引脚(66)至 GND。 我们会看到一种损耗、如果 Vin 为1Vpp (0V 至1V)、则输出为0.98Vpp (20mV 至1V)。 当没有输入馈送且该输入切换到某些输出时、我们看到60mV 直流电压。  

对于 GS 开关、我们将 Vref_Clamp 保持在100mV、并且在切换视频时没有观察到任何损耗。 但当没有视频时、我们在输出端看到175mV 的电压。  

请建议任何避免使用直流电并将 R 和 B 视频移至0V 的解决方案。

谢谢

Ajay Patra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patra:

    因此就像 Rami 说的、当在建议的工作条件下运行时、我们无法保证该器件的性能。 (Vref <300mv)

    我想知道为什么该器件不会在 Vref = 0v 的情况下工作、因为器件没有余量、缓冲器无法正常工作。

    还可能导致信号变为负值。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Kameron