This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:TS3DDR4000器件用于1.8V的RGMII使用 Ω

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1397358/ts3ddr4000-ts3ddr4000-1-8v-rgmii

器件型号:TS3DDR4000

工具与软件:

1、咨询下TS3DDR4000是否可以用于1Gbps的RGMII的MUX、此时物理时钟125MHz;

2、如果可以使用、TS3DDR4000的工作电压VDD μ H = 3.3V、RGMII电平是1.8V、也可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu

    您可以用英语发布此问题吗?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  TS3DDR4000是否可用于具有125MHz 物理时钟的1Gbps RGMII 多路复用器?

    2. TS3DDR4000的 VDD 为3.3V、RGMII IO 电压 为1.8V、 同样可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    此设备将在您的系统中正常工作。 我假设通过多路复用器传递的实际信号是125MHz。 在任何 情况下、频率都适用于此器件。 请查看这一 常见问题解答 、其中详细介绍了多路复用器带宽。

    此外、该器件还可以通过3.3V 电源传递0V 至3.3V 的信号。 因此1.8V 也没问题!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Kameron