This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:关于贮存时间

Guru**** 2561030 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1399342/sn74hc4851-q1-about-the-storage-time

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1308A-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

由于知道  SN74HC4851QDRQ1 将停产、我的客户想要大量购买并储存它们、这里有一些问题需要您的帮助来检查、期待您的回复、谢谢!  

1. SN74HC4851QDRQ1的贮存时间 可能 超过8年、但需要再次使用、执行哪些测试才能确保可靠性、不会影响正常的大规模生产。
2.可能需要延长 SN74HC4851QDRQ1的存储时间、能否提供一些改善 存储时间的建议或条件?

3.根据 无铅组件镀层的储存寿命评估,该器件储存8年的条件是什么?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack:

    TI 实际上并没有通用测试可以保证会发现任何与存储相关的问题。 测试结果以及测试结果是否通过可能需要一些特定的系统级测试。  
    至于器件的实际寿命、建议将器件存储在湿度非常低的环境中。

    话虽如此、他们是否不愿意改用另一套方案? 这里的客户是谁? 我无法想象在接下来的8年里、永远不会有机会对线迹进行小幅修改以适应不同的封装、因为它只是一个小间距、所以这个解决方案应该非常简单。 此时甚至还可以将它们移至 TMUX1308A-Q1。 更具可持续性的解决方案

    谢谢!
    Rami