This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:Proteus 仿真认为示例电路不起作用

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1399758/sn74cb3q3257-example-circuit-not-works-according-proteus-simulation

器件型号:SN74CB3Q3257

工具与软件:

您好、TI:

我需要使用 MSP432读取8个电阻分压器。 我只有 MSP432的4个模拟引脚、我计划根据随附的原理图通过 SN74CB3Q3257PWR 进行多路复用。

但是在 Proteus 仿真中(没有 MSP432、将常用输出1A、2A、3A、4A 悬空并直接偏置到 OE 和 S)、我无法在常用输出1A、2A、3A 和4A 上获得正确的电压值。

您看到了 SN74CB3Q3257PWR 的正确使用了吗?或者您在设计中是否看到了一些错误?

非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就开关而言、原理图看起来正常。

    我不知道你的 Proteus 仿真做什么。 尝试添加负载。

    MSP432 SAR ADC 输入端的输入阻抗相当低、可能有必要对输入进行缓冲、至少使用一个电容器。