This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:器件建议

Guru**** 2560870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1399617/tmux1574-device-suggestion

器件型号:TMUX1574
Thread 中讨论的其他器件: TMUX121

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户询问我们的多路复用器是否具有比 TMUX1574更好的 Ron 和 Con? 如果该器件与 TMUX1574引脚对引脚、那就更好了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oliver、

    我们不会有 RON 和 CON 较低的 P2P 解决方案。 不过、TMUX1574上的 RON 和 CON 已经很低。 是什么推动了问题的出现? 它们在功能上是否实际上需要更低的规格以及是否存在您的客户想要的目标值?

    TMUX121可能是一个很好的解决方案(RON 3ohm con 1.7pF)、但其通道数将是 TMUX1574的一半、因此需要2个。  

    谢谢!
    Rami