This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:测试

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1400584/tmux6208-testing

器件型号:TMUX6208

工具与软件:

我目前正在试验电路板上测试 TMUX6208、并已将 TMUX6208芯片与下图中所示的以下5V 和 GND 连接在一起。  

我需要能够使用万用表在选择的任何开关上测量5V 电压(在 D 引脚上提供)。 我首先测试了开关1 (S1)、但我能够测量所有引脚 S1、S2、S3、S4上的5V 电压、尽管我应该只能测量 S1上的5V 电压。 我的设置中是否有问题、或者我是否必须添加一些内容才能使芯片正常工作。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    这很有趣。 这不是我所期望的。 您如何将其连接到试验电路板? 想知道是否有短路。
    您是否用新器件替换了该器件? 可能是孤立的事件。 确保小心操作器件并使用 ESD 腕带。  
    由于设置看起来正常、让我们首先交换 A - B、打开新装置、然后查看问题是否首先出现。  

    谢谢!
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开的 Sx 引脚具有高阻抗、即它们没有任何电压。 测量值可能是万用表测量结果的伪影。

    您是否检查了 D 引脚或 VDD / GND 的导通性? (请注意有连接到 VDD 和 GND 的钳位二极管。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用万用表测量了 Sx 引脚和 D 引脚、结果大约是50k Ω。 如何测试数据表中列出的低导通电阻4欧姆? 我可以使用万用表、还是应该使用阻抗谱分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试用新的芯片替换芯片、但结果是相同的。 我在350C 时使用了焊铁和 ESD 带。 我按如下方式将其焊接在 PCB 上、这个 PCB 板上有位于试验电路板上的接头引脚。 船坞上的布线与以前相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    从我读完所有内容后收集到的信息中 、我认为发生的情况是因为其他引脚悬空、而 您使用万用表进行测量、即使在未选择的通道上、也会看到5V 的电压。 这是因为即使在关闭通道上、万用表的阻抗也远大于多路复用器的关断电阻、您将在未选择的通道上看到5V。

    您能否尝试 在 s 引脚上放置下拉电阻器、看看这是否有帮助?

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    kameron