This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:在将 IC TS3A27518EPWR 用于2个 SD 卡之间的多路复用器(MUX)时、尝试通过 SD 卡对 WMX-L76C-N 进行编程时出现问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1401024/ts3a27518e-issues-attempting-to-program-a-wmx-l76c-n-via-sd-card-while-using-ic-ts3a27518epwr-to-mux-between-2-sd-cards

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

工具与软件:

您好!

我正在尝试 更新现有测试系统以便能够运行2种电路板型号。 每种型号都有自己的固件、需要通过 SD 卡应用。 目前、SD 卡位于固定装置内、通过弹簧针连接到 PCBA 和程序、没有任何问题。 我创建了一个 MUX、以允许系统根据型号选择应使用的 SD 卡。 我通过相同的弹簧针连接了 PCBA 、当在固定装置内使用 MUX 板时无法进行编程。

我在办公桌上对 MUX PCBA 进行了全面测试、没有任何问题、能够对 MUX 两侧的电路板进行编程。 安装到固定装置中时、编程失败、我移除了所有其他 Pogo 引脚、希望在我的办公桌旁进行编程以减少产生噪声的可能性。 编程失败表示无法访问文件。 如果我使用同一块板和 SD 卡、则可以通过将 SD 卡直接放入 PCBA 对它们进行编程。 我还在电源和接地之间添加了滤波电容器、原理图中未显示该电容器。  

是否有关于此问题的原因的任何想法、或者我应采取任何其他步骤来对此进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    通过查看原理图、可以看到实际多路复用器一切都正常。

    幸运的是,我发现了一个更老的 e2e , 有人有一个类似的问题,你的.

    实际上、对于您的应用 、 TS3A27518E 可能会向总线添加很大的电容、因此您应尝试改用两个 TMUX1574器件

    我发送的帖子有很多更详细的信息,我们可以如何解决您看到的问题。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的回复并找到该旧线程! 在阅读并讨论 列出的建议解决方案之后、我将尝试使用  TMUX1574使电路板旋转。  

    如果需要、我将创建一个新主题(如果不起作用)!

    谢谢!
    Chris