This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:消除启动电源(Vcc)时 NC、NO 和 COM 的假导通

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1394284/ts3a27518e-eliminate-false-on-of-nc-no-and-com-when-starting-up-the-power-supply-vcc

器件型号:TS3A27518E

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TS3A27518E、并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

由于 SD 卡信号线路的上拉电源在 SD 卡的 VDD 之前出现、因此我正在考虑使用 TS3A27518E 作为解决方案。

此时、我希望在电源(Vcc)已接通时消除 NC、NO 和 COM 的假导通。

根据数据表、

① TS3A27518E 的输入引脚额定值在数据表第5页的6.1绝对最大额定值中指定。

VNC、VNO 和 VCOM 被指定为电压值、但在电源关闭时也适用。

当电源被关闭时、如果它们在-0.5V 至4.6V 的范围内的话、就没有损坏的风险。

②图6-6. 数据表第12页的控制输入阈值(IN1、TA = 25°C)显示了控制电压和输出特性图。

尽管这是 IN1图、但 IN1、IN2和/EN 在电气特性中具有相同的特性、因此可以认为它们是相同的。

当 V+= 1.65V 时、可以确认当控制电压为0.53V 时、输出电压从大约0.53V 变化。

EN 阈值介于 VIL 和 VIH 之间、明显低于1.65V、
因此 NC、NO 和 COM 可被打开。

基于① Ω 和② Ω、
我认为、如果 EN 连接到1.2V 或更高电压的电源并且在 Vcc 上打开电源、那么 NC、NO、或者 COM 将不会打开。
这种理解是否正确?

如果您有任何其他解决方案来 消除启动电源(Vcc)时 NC、NO 和 COM 的错误、您可以建议吗?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    1.我们不建议在绝对最大额定值范围内使用该器件。 这可能会导致器件损坏。  

    TS3A27518E 具有断电特性、只要器件关闭、所有开关路径都处于高阻抗模式。 因此、当电源关闭时、不 会有信号通过器件、也不会造成损坏。

     因此、根据您提到的图形(如下所示) 、当 Vcc = 1.65V、~0.6V 时、IN 引脚将切换为高电平、我们将看到输出信号、在本例中为1.65V。  

    虽然0.6V 可能看起来是控制引脚切换开关的阈值、但我认为它位于 VIH 和 VIL 的未知区域。 我们有一个 关于它的常见问题解答、解释了什么是未知区域以及它意味着什么、但我也将在下面进行解释。  

    在下面显示的示例中、Vcc = 1.8V 时的情况。 红色区域是我先前提到的未知区域、这意味着 IN 引脚处于该电压范围内。 开关行为无法预测。 因此、在我们设置 VIH 和 VIL 规格时、我们会提供一些呼吸空间来保证器件行为。 如下面的捕捉所示、VIH 可以是1.17V、但我们不能真正保证在这种情况下每个器件都将切换为高电平、因此提供了额外的呼吸空间、而 VIH 将推测为1.35V 以保证器件行为。 VIL 情况也是如此、但恰好相反。  

    这整个解释是为了大致说0.6V 可以打开器件、但这并不能保证、实际的 VIH 规格可能是~0.85V。   

    因此、对于您的问题、 器件为低电平有效、因此如果 EN 引脚上有1.2V 信号 、则 NC、NO 或 COM 不会开启。  

    您的理解是正确的。  

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。

    我知道 TS3A27518E 具有断电特性、

    另一方面、我认为此功能不能保证在 VCC 开始上升并达到设定电压之前防止误导通。 这种理解是否正确?

    如果是这样、我认为使用一种使 EN 输入为1.2V 的方法将有效、这样 NC、NO、或 COM 不会在电源接通时错误接通。
    你怎么看?

    您可以告知?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    似乎有一个轻微的误解。 断电特性使所有开关路径在 Vcc = 0V 时都处于高阻抗模式、而不是在其设置为某些电压时处于高阻抗模式。  

    为了说明这一点、您能否详细说明一下电源电压稳定之前器件输入端的电压电平是多少? 至少一个估计值?

    根据我的理解、多路复用器上的电压输入将大于电源 电压、因为电源上的电压 稳定得不足以与输入电压相匹配、这可能会导致导通错误。 如果是这种情况、我可以推荐 TMUX2889。 它 可以传递高于其电源的信号、最高可达5.5V。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    客户想要使用 SD 卡接口。

    由于 SD 卡信号线路的上拉电源在 SD 卡的 VDD 之前出现、因此我们考虑使用以下开关作为对策。

    1. 我们不建议在绝对最大额定值范围内使用该器件。 这可能会导致器件损坏。  [报价]

    当将绝对最大额定值指定为电压时、即使关闭电源、器件也不应损坏。

    对于其他器件、在许多情况下、当电源关闭时、输入信号。

    为什么 TS3A27518E 是唯一一款不允许此类使用的器件?

    您能向设计人员核实一下吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    通常、我们不建议在绝对最大条件下使用我们的器件。 但是、正如您提到的: "当绝对最大额定值指定为电压时、即使断电、器件也不应损坏。" -您是 正确的, 因为设备具有断电功能。

    信号可在关闭时输入到器件、而不会损坏器件、因为开关路径会进入高阻抗状态。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    客户 还有一个问题。

    您能提供建议吗?  

    ——

    我知道当 Vcc 高达1.65V 时、它具有高阻抗、因为它处于断电模式。

    当 Vcc 和/EN 来自同一3.3V 电源输入时、NC、NO 和 COM 是否会从电源上升到 Vcc 达到1.65V (尽管/EN 阈值1.15V)而导通?
    另一方面、在这种情况下、是否可以理解  NC、NO 和 COM 具有高阻抗?

    我想确认的是、如果电源上升速度较慢、即使 Vcc 低于1.65V (超出工作电压)、器件是否会打开、NC、NO 和 COM 是否会打开。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    当 Vcc = 0时、断电模式被激活。 如果 Vcc > 0、则器件不再处于断电模式、 器件也不再处于高阻抗状态。 我想澄清一下、并确保理解到位。  

     TS3A27518E 是一款低电平使能器件、这意味着、需要向使能引脚发送一个0V (低电平)信号。  如果向 EN 引脚发送正电压信号、NC、NO 和 COM 将不会导通。  

     

    但是、IN1和 IN2具有不同的逻辑。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。

    我根据 VCC 电压(0至3.6V)将其分为四个区域。

    您能否确认并提供建议?

    ——

    区域1:VCC0V:NC 和 COM 为高阻抗。

    区域2:该器件在0V 至特定电压范围内不运行。

    区域3:在某区域、器件实际工作电压低于工作电压(1.65V)。

    区域4:在工作电压范围(1.65V 至3.3V)内:按照数据表中指定的值运行。

    e2e.ti.com/.../TS3A27518E-Start-Up.pdf

    客户希望您确认区域3的操作的内容。

    您能提供建议吗?

    (1) TS3A27518的电源电压额定值为1.65V 至3.6V、
    但该器件实际上会在区域3中的某个位置(高达1.65V)开启。

    (2)连接 VCC 和 EN 后、VCC 和 EN 同时上升。
    当器件开始运行时、EN 绝对处于 H 状态。

    (3)因此、如果 VCC = EN、即使在区域3中、也认为所有通道都将处于高阻抗状态。

    请告诉我、是否有理由不满足这些假设(1)至(3)。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    我们无法保证器件的行为超出建议的电压范围。

    相关区域3处于建议运行规格之外。 我无法提供可靠的答案、因为在该电压范围内器件的行为是不可预测的。  

    1.设备可能会在低于建议的范围时开启,这是我们无法预测的。

    2.可能会发生这种情况、但同样、我们无法保证设备在建议的工作范围之外的行为。  

    3.再次,这可能会发生,但我们无法预测。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。

    我知道不能保证超出建议的电压范围。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi