This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:开关和放大器;多路复用器-内部论坛

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A, CD4053B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1401823/cd4053b-switches-multiplexers---internal-forum

器件型号:CD4053B

工具与软件:

大家好、团队成员:

我仍 在讨论在 未选择的引脚上检测到1.8V 的问题。 根据上一个答案、未选择引脚上的电压是由漏电流造成的。 能否请您提供一些泄漏电流的可能原因、以便检查客户的电路?

此致、

Kelly Tian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、您好!

    我们的开关和多路复用器本质上是一个 FET、它可以打开让信号通过、也可以关闭以阻止信号通过。 但是、这种情况仅在理想情况下才适用。 实际上、这些开关具有寄生元件、并且会增加损耗。  

    在您的情况下、 它要么是漏极、要么是源极、有两条路径使其"泄漏"到另一侧。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。 这里我还有两个问题:

    1.对于10M 欧姆负载、我认为需要10nA 漏电流来在引脚上感应1V 电压。 在什么测试条件下泄漏电流可以达到该水平?

    2.泄漏电流是来自输入电流还是来自系统电源?

    感谢您的观看!

    此致、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly  

    1、漏电流会随着温度升高或者 设备出现故障而增加。 我不知道这里到底发生了什么情况。  您提到:"根据您之前的回答、未选引脚上的电压是由泄漏电流造成的"。 您能否链接发布答案的主题、以获得有关您问题的更多背景信息?

    2.任何进入多路复用器的信号都存在电流泄漏。 漏电流本身来自多路复用器内的 FET。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复! 这是上一个线程链接: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1386889/cd4053b-unselected-channel-has-1-8v-voltage/5310678#5310678

    此致、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、您好!

    感谢您提供链接和上下文。  

    此问题似乎 也可以复制到其他 CD4053B 器件。  正如 Kameron 在上一主题中提到的那样、它不会损坏器件。 但是、如果客户担心、我建议将 CD4053B 替换为 SN74LV4053A 。  

    谢谢!

    近红外