主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G66、、 SN74AVC4T774
工具与软件:

我们在 SPI 总线上使用了两个器件、SN74CB3Q3257具有 CLK/CS/IO1/IO2、SN74LVC1G66具有 IO3/IO4。
SN74LVC1G66上的传播延迟最大为0.8ns、SN74CB3Q3257上的传播延迟最大为0.2ns。
单开关中是否有任何器件的 传播延迟为 MAX 0.2ns 或有其他建议? 如何在 SPI 总线上具有相同的传播延迟?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

我们在 SPI 总线上使用了两个器件、SN74CB3Q3257具有 CLK/CS/IO1/IO2、SN74LVC1G66具有 IO3/IO4。
SN74LVC1G66上的传播延迟最大为0.8ns、SN74CB3Q3257上的传播延迟最大为0.2ns。
单开关中是否有任何器件的 传播延迟为 MAX 0.2ns 或有其他建议? 如何在 SPI 总线上具有相同的传播延迟?
您好、William、
查看我们的产品系列 、获取最接近的器件是 SN74CBTLV3257。 它的最大传播延迟为0.25ns。 正如 Celemens 提到的, SPI 总线上的传播延迟取决于您的 SPI 设备的驱动强度。
谢谢!
近红外