This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1402428/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157

工具与软件:

我打算使用比较器来确定信号幅度、相应地将信号减小1/10或允许它不变地通过。

我正在设计的电路如下图所示。 但是、以这种方式配置时、存在时序问题、如第二个图所示。

下面的电路将重复相同的结构两次。 00状态表示无衰减、01状态表示在第一个电路中衰减一次、10状态表示在第二个电路中衰减一次、11状态表示衰减两次。

我认为原因在于开关的电容。 您是否对解决此问题的修改有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    信号衰减受 Ron 影响、但具体程度取决于负载条件。 我建议减小多路复用器馈送到的负载阻抗。  

    谢谢!

    近红外