This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:2个主机和1个从器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1403704/ts3a27518e-2-hosts-and-1-slave

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

工具与软件:

您好!

 TS3A27518E 部件是否可用于将单个 QSPI 闪存 IC 与2个主器件(即2个 FPGA 组)连接?

2.我们将运行 SPI CLK -125MHz。 此器件是否能够支持该数据速率/频率? (计划的输入电源为1.8V)

3.如果默认情况下需要将 COM1-COM6连接到 NO1-NO6、那么 IN1、IN2、EN 引脚应该如何连接到外部?
主要思路是、默认情况下在每次下电上电后使 COM 保持连接到 NO 引脚、并仅在 FPGA 的 GPIO 控制信号需要时切换到 NC 引脚。

4.对于此应用、我可以考虑的另一种选择是使用两个 TMUX1574器件。 但我认为、在布局/长度匹配等方面可能需要付出更多的努力 您会推荐哪一款 TS3A27518E/TMUX1574

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3A27518E 具有240 MHz 的带宽。 这是一个模拟带宽、即、它指定了正弦波在哪个频率下衰减−3dB。 对于数字信号、带宽应至少比信号频率高五到十倍。

    对于该应用、2×TMUX1574将是最便宜且最简单的解决方案。

    为了默认启用某些通道、应在控制输入端添加适当的上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    由于模拟带宽为240MHz、因此它可以支持的最大 SPI 时钟频率为24 -48MHz。 是这样吗?

    如果是、这对我们来说将是极低的。

    如果我们考虑2xTMUX1574、是否低于正确实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你