This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16245C:如何计算静态和动态功耗?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1403541/sn74cbt16245c-how-to-calculate-static-and-dynamic-power-consumption

器件型号:SN74CBT16245C

工具与软件:

是否需要考虑静态功耗的 ICC 或 Δ ICC?

计算动态功率时应使用哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看测试条件;可以忽略 ΔICC μ V

    该器件是无源开关;不清楚您对"动态功率"的理解。 是否向/OE 输入施加高频信号?

    在实际应用中、较高的功率耗散来自流过开关的电流(由于不需要改变、因此不称为动态)。 请参阅 [常见问题解答]如何计算模拟开关/多路复用器的最大结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    然后根据公式、

    VCC = 5V、ICC = 3uA、n = 16、r_on = 12欧姆、I_SW = 128 mA。

    P=5*3*10^-6 + 16*(128*10^-3)^2*12.

    P = 3.145743W

    这似乎有点高、或者我去哪里错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该考虑这里的 Δ Icc 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会通过交换机发送128 mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aashrith:

    使用链接中的 FAQ Clemens、最大功率耗散为 3.15W。

    但这是最糟糕的情况、当您将128mA 输入到开关中时、我假设您的应用中情况并非如此。

    谢谢!

    近红外