This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:较低的 Ron/Con

Guru**** 2557980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1403452/sn74cb3q3257-lower-ron-con

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

工具与软件:

您是否具有比采用 TSSOP 封装的 SN74CB3Q3257更低的 Ron/Con?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我可以推荐的最佳器件是 TMUX1574。  SN74CB3Q3257是 P2P 替代 产品、采用 TSSOP 封装。  

    TMUX1574的典型 Ron 为2Ω、典型 Con 为7.5pF、而 SN74CB3Q3257 的典型 Ron 为4Ω、典型 Con 为10.5pF。

    如果您在寻找具有更低导通电阻的器件、我们不能与 SN74CB3Q3257引脚对引脚兼容。

    谢谢!

    近红外