This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:选择引脚和封装

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1403826/tmux1574-select-pin-and-package

器件型号:TMUX1574
Thread 中讨论的其他器件: SN3257-Q1

工具与软件:

您好!

1.根据数据表、SEL 引脚的 PD 较弱、6M Ω、SxA 默认连接到 Dx 引脚。 我们是否可以在 SEL 引脚上添加外部10k 下拉电阻器、以确保在每次下电上电后仅将 SxA 设置为默认值?

2. UQFN 封装是该系列中最小的封装,似乎总体性能更好。 但这仍然比 TSSOP 和 SOT-23便宜。 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    TMUX1574具有关断保护特性、这意味着当电源为0V 时、器件的 I/O 处于高阻抗模式。 我不确定  SxA 默认连接到 Dx 引脚的确切位置。  

    另外、UQFN 实际上是我们提供的最昂贵的封装。 您在哪里发现了最便宜的产品?  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    让我重新表述我的第一个问题。 我用例中将2个主机连接到 SxA 和 SxB、从闪存连接到 Dx。 每次下电上电后、我希望默认将 SxA 引脚连接到 Dx。 主器件将根据将 Dx 连接到 SxB 的需要切换选择引脚。 我们如何实现这一点?  

    注册第二,我检查了价格 Digikey。 现在 TI 的定价更加合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    明白了、感谢您的澄清。  用例适用于在下电上电后保持闭合信号路径的低电平有效多路复用器。

    TMUX1574是高电平有效器件、因此 无法实现此类行为。 这是多路复用器内的内部设计、无法通过将外部元件与我们的多路复用器结合来实现。  

    我可以推荐 SN3257-Q1 。 它是一款低电平有效器件、非常适合您的应用。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我需要更清楚地说明 TMUX1574为何无法工作。  

    我在数据表中找到的内容如下:

    • 根据真值表1、当使能值为0时、SEL 引脚控制信号路径。
    • 根据器件功能模式部分、SEL 引脚 在内部下拉为6m Ω、因此器件在已知状态下上电。  (如果需要强烈下拉 SEL、以将其设置为 SEL 0、我们可以添加与6M 并联的外部强下拉电阻器)
    • 根据 器件功能模式部分、 使能为低电平有效- 我不确定您为什么说它为高电平有效。 (我们将把它连接到地面、以确保它始终处于活动状态。)

    如果我们执行这些操作(SEL-0和 EN-0)、器件将在已知状态下加电(Dx 连接到 SxA)。 我在这里遗漏了什么?

    关于 SN3257-Q1、我发现了类似信息。 我不知道为什么建议使用而非 TMUX1574。 您可以分享更多详细信息吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandi、

    很抱歉混淆了、请忽略 SN3257-Q1建议。  TMUX1574是一款使能低电平器件、您是对的。  

    是的、正如您提到的、将 EN 拉低会打开 SEL 引脚。 如果您还下拉 SEL、您将根据下面的真值表打开 A 通道并关闭 SxA 到 Dx 开关。  

    是的、您可以将 PD 电阻器并联到接地端、以保证 SEL 会打开一个通道。

    再次,我很抱歉混淆了。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 NIR。

    我们将继续采用 TMUX1574 SOT-23-THIN 封装。 希望它在支持125MHz SPI 数据速率方面不会有任何问题。

    当需要切换开关时、主器件会将 SEL 引脚驱动至1.8V。    在这种情况下、是否可以使用100K 的外部 SEL 引脚下拉电阻?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    TMUX1574的额定带宽为2GHz。 它应该能够在 125MHz SPI 数据速率应用中可靠地工作。  

     我建议先从100k 开始、然后测试 PD 是否足够强大。 可能需要 使用不同的电阻值进行多次测试。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 NIR