This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16244:功率耗散、θ JC、降额功率

Guru**** 2561630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1403865/sn74cb3q16244-power-dissipation-theta-jc-derating-power

器件型号:SN74CB3Q16244

工具与软件:

您好!

是否有人可以帮助我为 SN74CB3Q16244DGVR 提供降额功率、theta JC (degC/瓦)和最大功率耗散

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Every、您好!

    请参阅数据表中的以下热性能信息。

      

    最大功耗为 400mW .

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 NIR、您能否分享一下您是如何利用热性能信息确定最大功率的?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Every、您好!

    当然、我们有一个 常见问题解答 来解释它是如何计算的。

    谢谢!

    近红外