This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9832:何时可以在 TI 网站上购买 TMUX9832 (VQFN 类型)?

Guru**** 2560400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1403516/tmux9832-when-can-i-purchase-tmux9832-vqfn-type-on-the-ti-website

器件型号:TMUX9832

工具与软件:

何时可以在 TI 网站上购买它?


到8月底,我们至少需要24个。
到9月初、我需要60天。

我们已经等了几个月了。
我期待收到您的回复。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunmi、您好!

    很抱歉响应延迟。 我正在这里与内部团队讨论您的申请。

    请在未来几天内收到回复。

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunmi、您好!

    我们已通过电子邮件联系。

    我正在关闭该主题。

    谢谢!

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你