This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:申请设计支持

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1406228/sn74cb3q3257-request-for-design-support

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TS3A27518E

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们可以使用器件 SN74CB3Q3257RGYR 多路复用 QSPI 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、

    是的、该器件可用于 QSPI 应用。 请查看此 常见问题解答 、了解原因。

    该器件可以支持3.3V 的电压电平、并具有 QSPI 协议的正确带宽要求。 但是、您需要使用2个 SN74CB3Q3257器件  

    不过、如果您想要的单芯片解决方案可以支持我建议使用  TS3A27518E 的 QSPI

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Kameron