This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574RSVR (UQFN 16引脚)测试板

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: 16DYYPWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1405216/tmux1574-tmux1574rsvr-uqfn-16pin-test-board

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:无引线 ADAPTER116DYYPWEVM

工具与软件:

我的客户希望评估 TMUX1574RSVR 和 TS3A5018RSVR 。

但 UQFN 16引脚封装太小、无法进行评估。

他们在寻找测试板、如16DYYPWEVM 或无引线 ADAPTER1。

您是否有测试板?

此致

Saskurai Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    如果这没有帮助、请告知我、但无引线适配器1具有 分线板、可在其中使用16引脚 UQFN (RSV)封装。

    我们没有用于此封装和器件的特定 EVM、但分线板是进行评估的理想选择。

    如果这是您要找的、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    感谢您的回答。

    我明白了。

    我们还有一个来自客户的问题。 客户正在寻找 16引脚 UQFN (RSV)插座进行评估。

    您是否知道套接字的制造信息? 或如何获取或谁销售插座?

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    很遗憾、我不知道任何有关用于评估的插座的信息、也不知道如何获取您所要求的整个销售。

    但是、如果您对 TI 多路复用器有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Kameron