This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:请告知附件中的图片是否是 SN74CBTLV1G125DCKR?

Guru**** 2561040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1405379/sn74cbtlv1g125-please-advise-if-the-picture-attached-is-of-sn74cbtlv1g125dckr-or-not

器件型号:SN74CBTLV1G125

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的一位客户收到 P/N: SN74CBTLV1G125DCKR、声称其不是正确的器件。 您能否说明随附的图片是否为 P/N: SN74CBTLV1G125DCKR?

谢谢你。  

此致、

Usman Niazi

258890

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman、

    我认为这些器件不是正确的 、  有趣的是、您收到了错误的卷带/不正确的器件。-根据内部信息和数据表 、这些是正确的顶部标记

    您能否联系 TI 的客户支持中心、他们可能会在判断您从 TI 收到错误器件的原因方面提供更多帮助

    如果需要帮助、我很乐意继续前进

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。