This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3251:SN74CB3Q3251和 TMUX1308是否支持模拟信号?

Guru**** 2466270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, SN74CB3Q3251, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1404899/sn74cb3q3251-does-sn74cb3q3251-and-tmux1308-support-analog-signal

器件型号:SN74CB3Q3251
主题中讨论的其他器件:TMUX1308、、 TMUX1208

工具与软件:

我正在寻找具有低 Ron 和 Con 的模拟多路复用器。 我找到了 SN74CB3Q3251和 TMUX1308。

 SN74CB3Q3251和 TMUX1308是否支持"模拟"输入和输出?

请允许我这样做、以防万一。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshihiro、

    两个器件都可将模拟信号从输入传递到输出。

    对于 CB3Q 器件、它可以传递0V 至5.5V 的信号、TMUX1308可以传递0V 至 VDD 的信号。

    您是否有特定的电压和频率输入信号试图通过开关?

    如果您需要简单的8:1单通道多路复用器、TMUX1208也是一个不错的选择。

    请告诉我这是否有帮助、如果需要、我可以进一步解释。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该信号约为1MHz、即0-3.3V 方波。 这个方波用于激励9个电容式传感器。

    一个信号源通过模拟多路复用器连接9个传感器。  因此、实际上1:9多路复用器是最佳解决方案。 但我能找到的是16:1或8:1多路复用器。

     实际的解是 8:1 MUX x 2、或16:1 MUX x 1。

    如果您建议使用 具有低 Ron (<100欧姆)和低 Con (<15pF)的16:1多路复用器、您可以建议吗?

    此致、

    吉弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiro、

    我认为最好的解决方案是使用2个 TMUX1308器件。 没有符合您要求的16:1选项  

    TMUX1308可满足您的带宽、Ron 和 CON 要求。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SN74CB3Q3251 x 2怎么样?

    在我看来、Ron x Con 越低越好、因为 Ron 和 Con 配置 CR 低通滤波器。    从这个角度来看、 SN74CB3Q3251似乎效果更佳。

    我是否需要考虑其他问题?

    TMUX1308

    Ron = 59pF (typ)

    Con = 11pF (typ)

    带宽= 500MHz

    SN74CB3Q3251

    Ron = 3.5pF (typ)

    Con = 15pF (typ)  

    带宽= 500MHz

     

    此致、

    金子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaneko、

    使用2个  SN74CB3Q3251器件也是一个不错的主意、因为它能够满足您的要求。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我!

    此致、

    Kameron