This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:TMUX1204是否可用于更改 I2C 总线路径?

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1407085/tmux1204-can-tmux1204-be-used-for-changing-i2c-bus-path

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件: TCA9545A

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑使用 TMUX1204 将具有2个此器件的 I2C 总线路径从 MCU 的一个 I2C 端口更改为四个 I2C 从器件、因为这些从器件地址重叠吗?

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


TMUX1204是否可用于更改上述 I2C 总线路径?
I2C 时钟频率为1MHz。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TMUX1204可以用于此目的。

    (有 I²C Ω 开关(如 TCA9545A)、但仅适用于400kHz。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    正如 Clemens 提到的、TMUX1204可用于此应用。 它是一款4:1单通道多路复用器、电压范围为1.08V 至5.5V。 I2C 是两线制协议、因此4:1多路复用器可以工作。 该器件的带宽额定值为125MHz、涵盖了 1MHz 时钟频率速度。

    有关更多信息、请随时查看我们 有关支持 I2C 的多路复用器的常见问题解答。   

    谢谢!

    近红外