This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC506型:VAH:输入高电平阈值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS245A, SN74AHCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1407033/mpc506-vah-the-input-high-threshold

器件型号:MPC506
主题中讨论的其他器件:SN74ALS245ASN74AHCT245

工具与软件:

こんにちは、μ A
MPC506Aを使った製品をデザインしています。μ A
(1)電気的特性として、デジタル入力特性
VAh、入力高閾値は4.0V (min)ですが、VAH=5 3.5Vで使用可能 Ω
ですか μ A?
(2) SN74ALS245A B5をMPC506A Ω A0-A3、ENに接続しようと考えています。この場合、SN74ALS245AとMPC506Aの間の Ωのプルアップ抵抗を挿入すると、MPC506Aを制御できますか Ω 1kΩ 5.0V電源にΩ?
どんな助けでも大歓迎です。感謝。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.阈值指定允许的最低电压。 如果阈值为4.0V、则不允许使用3.5V 信号。

    2.上拉电阻能够将信号转换得足够高。 (但是、您为什么要使用旧的 TTL 器件? SN74AHCT245等器件将输出5V 信号。)