This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:有助于检查 TS3A27518E 是否可用作 SDIO 3.0的缓冲器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1406996/ts3a27518e-help-to-check-if-ts3a27518e-could-work-as-buffer-for-sdio-3-0

器件型号:TS3A27518E

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮忙检查 TS3A27518E 是否可用作 SDIO3.0的缓冲器/转接驱动器?数据速度为150MHz、因为对于客户应用、处理器和 SD 卡之间的布线太长、所以他们想要在两者之间添加缓冲器/转接驱动器、我注意到了另一个 E2E、其中显示我们没有缓冲器、但建议如下所示的开关、您能帮忙检查吗? 如果客户想要提高驱动器容量、是否可以使用多个并联使用来增加驱动器容量? 非常感谢您的帮助。

(+)高数据速率 SDIO 缓冲器-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不是转接驱动器、而是无源开关。

    据我所知、没有用于 SDIO 3.0的转接驱动器。 您必须重新设计板以使用较短的布线。