This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:设计评论

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1407823/tmux1208-design-review

器件型号:TMUX1208

工具与软件:

您好!

在我们的设计之一中、我们计划使用 TMUX1208PWR 多路复用器 IC。 在我们的设计中、我们使用6个输入信号、这些信号通过电阻分压器电路施加(请参阅随附的图像)。 这种方法是否可以接受? 由于我们仅使用6个输入、因此我们应该如何处理其余的2个输入? 我们应该将这些引脚保持开路还是将其接地? 您能否查看随附的设计并告诉我们是否需要进行任何更改?


      

此致  

Apurva Agre.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么选择 R61? 否则、看起来正常。

    如果您有高频信号但有直流信号、则应将未使用的开关引脚与50 Ω 端接至地。 您可以将其保持悬空、将其接地、或将其连接到其他感兴趣的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我们移除 R61并使用50欧姆将未使用的引脚连接到 GND。

    此致  

    阿普尔瓦