This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:CFF 电容器来自哪里?

Guru**** 2562640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1407492/lmr51430-where-does-the-cff-cap-comes-from

器件型号:LMR51430

工具与软件:

我使用了  LMR51430XFDDCR 的电源设计工具(所有细节都在屏幕截图中)。 在设计中、我有一个 CFF 电容器、但该电容器不会出现在元件数据表中的任何位置。 我很想知道在进行开关布局时、为什么要设置该电容器以及应将其放置在何处(请参阅屏幕截图2)。 感谢您的观看!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    CFF 电容器用于帮助改善稳压器的环路响应。

    如 Webench 原理图中所示、它直接连接在电阻器 RFBT 上。

    某些设计不需要 Cff、因此未在典型 PCB 布局示例中显示。

    Cff 应靠近 RFBT 放置。  CFF、RFBT 和 RFBB 应全部靠近 FB 引脚  

    输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFF 电容器是否应该位于 RFBT 和 RFBB 之间、或者只要靠近 FB 引脚就无关紧要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    只要它们都比较接近、就可以了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!