This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:当 SD 信号未发送且未使用引脚时

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1407642/ts3a27518e-unused-pin-connection-when-sd-signal-doesn-t-transmit

器件型号:TS3A27518E

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在考虑将 TS3A27518E 用于 ESD 卡开关、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们正考虑将 TS3A27518E 用作 SD 卡开关。

当连接 NC 引脚(连接下拉电阻器)时、预计不会传输 SD 卡信号。

根据数据表第20页 9.2.2详细设计过程、建议使用50 Ω。

但在这种情况下、是否可以使用1kΩ?

我认为没有必要使用50Ω、这种理解是否正确?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "N.C"引脚无需连接、或者可以直接接地。

    仅当存在高频信号时、才建议使用50 Ω 端接未使用的 I/O 引脚(COMx、NCx、NOx)。 但是、这些引脚真的没有使用吗? 请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我连接了客户的电路。

    这些引脚关闭电源、连接到 NC1-NC6和 GND via1k Ω 电阻器。

    电源接通、连接到 No1-No6以连接 SD 卡接口。

    在这种情况下、是否可以使用1k 欧姆电阻器?

    e2e.ti.com/.../Question-about-TS3A27518E.pdf

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议仅将50 Ω 用于未使用的引脚。 但这些引脚并非未使用;它们连接到 COMx 和处理器。 您可以使用1 kΩ 或所需的任何其他值。

    但是、"断电"究竟意味着什么? 如果 TS3A27518E 没有 VDD 电源、则它根本无法工作。 我希望您的意思是 VDD 保持开启状态、而 SD 卡的电源已断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我理解。

    我与客户分享了您的建议。

    SD 卡信号线路的上拉电源在 SD 卡的 VDD 上电之前上电、因此客户考虑使用 TS3A27518E 作为权变措施。

    我还有一个问题、

    仅当存在高频信号时才建议将未使用的 I/O 引脚(COMx、NCx、NOx)与50 Ω 端接。

    您能告诉我为什么需要50Ω 电阻器吗?  

    如果没有50 Ω 电阻器、会发生什么情况?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的引脚可能会充当某些频率的天线。 50 Ω 与典型布线阻抗匹配、并端接线路、而不发生反射。