This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6201:不提供 Vcc 时的信号输入

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1409778/tmux6201-signal-input-while-vcc-is-not-supplied

器件型号:TMUX6201

工具与软件:

在未提供 VDD 时(VDD = VSS)、如果高电平交流信号输入到 S 或 D 引脚、那么该器件是否损坏? 是否有任何护理或保护方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设这取决于该信号的实际电压和电流、但无论如何、您都将违反数据表规格、而将器件用于预期功能之外、因此确实无法确定要知道结果。 我不建议使用这样的器件。  
    是否没有办法避免该事件的发生? 否则、您将需要具有断电保护功能的器件

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    是否有 "断电保护"的示例? 例如某些器件、电路结构等等 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个列表: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#2192=Powered-off protection

    器件断电时的最大 I/O 电压列在绝对最大额定值或电气特性中作为关断状态漏电流的测试条件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我先看一下这张表。