This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:是否有任何其他芯片(如 TMUX646)随着汽车性能下降

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1410430/tmux646-is-there-any-other-chip-like-tmux646-with-automotive-degrade

器件型号:TMUX646
Thread 中讨论的其他器件: SN3257-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

是否有其他芯片(如 TMUX646)是汽车级?

谢谢

Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最相似的器件是 SN3257-Q1、具有2 GHz 和4个通道。

    您实际上需要哪些通道、频率和电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIPI 开关的两种主要功能、这两种功能分别支持 C-PHY 和 D-PHY

    谢谢

    Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    很遗憾、我们没有  TMUX646的汽车版本。 我们拥有的最佳选择是 SN3257-Q1、如上文所述的 Clemens。

    如需更多信息、建议查看 有关 MIPI 开关的常见问题解答。

    谢谢!

    近红外