This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:最大值 导通状态开关电流问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1410257/sn74lvc1g66-max-on-state-switch-current-question

器件型号:SN74LVC1G66
Thread 中讨论的其他器件: TS5A3166

工具与软件:

您好!  

我有一个关于使用 SN74LVC1G66模拟开关的问题。  我们希望替换即将淘汰的通用器件型号 NC7SZ66M5X、SN74LVC1G66看上去非常有希望。  但是、有一个规格部分看起来有所偏差。  数据表中的最大导通状态开关电流额定值为-50mA。 原始 onsemi 器件具有128mA 的最大灌电流规格。  

我们将使用该器件  通过电阻器重置低值电容器上的电压。  我想确保这种较低的评级不会成为问题。  我感到关注的是、我们可能会超过这个数字、但只是很简短。  我可以提供更多详细信息以及一些示波器捕获。   

谢谢!


Denis。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Denis、

    如果超过额定值、则可能会损坏器件。 我们通常在这些规格上具有一些额外的余量、但不会有太多余量、我不建议超过、并且无法保证此时的任何性能。  
    根据您对短暂故障的定义、短暂脉冲过实际上可能不会损坏器件、但如果是问题、您最终需要假设并验证这一风险。

    您能够以任何方式限制电流吗? 或者、像 TS5A3166这样的器件在这里可以工作吗?  可以处理电流、只需注意、RON 约为1 Ω、但电容会稍高(1G66为13pF、3166为35.5pF)。  还采用 SOT-23封装(TS5A3166DBVR)、因此仍可直接插入原始 OnSemi 器件。

    如果可行、请告诉我

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的快速回复!  电流脉冲与120mA 峰值差不多、但在20ns 内衰减至零。  一个390pF 电容器通过10Ohm 电阻放电。  就其价值而言、SN74LVC1G66 似乎工作正常、我在测试的30块电路板上未见过任何问题。   

     TS5A3166总体而言看起来良好。  我将获得一些器件样片。  我还在调查更高的电容是否会成为我们的应用中的一个问题。   

    TS5A3166 显示了400mA 的导通状态峰值电流规格、持续1ms、占空比小于10%。   SN74LVC1G66是否有类似的峰值电流规格?  

    谢谢!

    Denis。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Denis、

    很遗憾、我们在1G66上没有该规格。 话虽如此、看到120mA 峰值持续20ns、我将提供一个 TI 答案和一个更通用的工程答案。 从 TI 的角度来看、我们无法保证超过数据表规格的任何内容、也无法明确说明1G66是否支持该功能。 不过、从我个人工程师的角度来看、20ns 时的120mA 是一个极快的脉冲、如果器件出现问题、我会感到非常惊讶、因为您知道自己没有在30块电路板上发现任何问题、这只是增强了我对该陈述的信心。

    谢谢!
    Rami