This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:UART 过压保护 IC

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F, TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1410392/tmux7462f-uart-overvoltage-protection-ic

Thread 中讨论的其他器件:TMUX7462FTPS25200

工具与软件:

您好!

是否可以使用任何电子保险丝来保护最初设计为提供3.3V 电压但需要针对高达20V 的过压和高电流提供保护的通信线路? 如果有任何可用资源、请告诉我。 谢谢你。

注意:添加了器件型号、以查找类似的器件、但电源电压更低(5V 或更低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX7462F 等通道保护器仅可防止过压、但对于 UART 线路、这可能就足够了。 它是具有这些功能的唯一器件。

    如果您没有更高电压的电源或也需要过流保护、请 改用 TPS25200等电子保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrat、

    在我们的产品系列中、我们有一些器件能够保护高达20V 甚至更高电压、但不能在5V 或更低的电压下运行(至少在单电源情况下)。

    我同意 Celmens 对  TMUX7462F 的建议、但其 单电源电压范围为8V 至44V (双电源电压范围为 ±5V 至±22V、可能适合您)。

    谢谢!

    近红外