This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:CD74HC4051的未使用输入引脚

Guru**** 2616485 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1409928/cd74hc4051-unused-input-pin-of-cd74hc4051

器件型号:CD74HC4051

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责格雷的斯凯拉。

Gree 想知道、如果他们有未使用的 CD74HC4051输入引脚、您建议为其使用什么引脚、使其悬空、上拉或下拉? 谢谢。

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当有高频(RF)信号时、未使用的 I/O 引脚应通过50 Ω 电阻器连接到 GND。 但在大多数情况下、信号会较慢、因此无关紧要、您可以让它们悬空。

    所有控制输入引脚都必须具有有效的逻辑电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您可以阐明这句话: 所有控制输入引脚都必须具有有效的逻辑电压吗? 谢谢。

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S0/S1/S2/E 是数字控制输入。 它们绝不能保持悬空。

    A 引脚为模拟 I/O、可保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、斯凯拉、

    我假设使用"输入引脚"是指开关的8个源极引脚之一。 只要应用不使用高频信号、就可以将其中一个或几个悬空。 如果您确实指的是其中一个控制引脚(即 Sx 或 E)、那么 Clemens 是正确的、因为您不应将它们悬空、并且这些引脚始终具有已知状态。

    有关未使用的引脚的更多信息、请查看以下常见问题解答:

    [常见问题解答]如何处理未使用的引脚和外露散热焊盘?

    此致、

    Kalin Burnside