This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G53:是否有4位置(SP4T?) 具有相似开关速度的版本?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1411448/sn74auc2g53-is-there-a-4-position-sp4t-version-with-similar-switching-speed

器件型号:SN74AUC2G53

工具与软件:

是否有类似的器件可以在4个直流信号之间切换?

如果不是这样-级联这些器件中的3个器件以1ns 的开关时间在4个直流电平输入之间有效切换是否实用?  或者、冲突先合后断会存在时序问题和潜在问题吗?  或任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pinhas、

    我可以推荐的最接近的器件是 SN74CBTLV3253。 请参阅下面的开关特性。

    请告诉我此器件是否适合您。

    谢谢!

    近红外