This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:使用高频信号时产生热量

Guru**** 2561600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1412380/sn74cb3q3257-heat-generation-when-using-high-frequency-signals

器件型号:SN74CB3Q3257

工具与软件:

我担心通过50MHz CLK 时器件会产生热量。
在传递低于1kHz 的信号时、产生的热量是否存在差异?
如果您想了解任何计算公式或参考信息、我将不胜感激。

第一个帖子是"Page not found"、因此再次发布了相同的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该开关的行为类似于4 Ω 电阻器。 功率耗散取决于流经开关的电流、但应可忽略不计。