This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1411469/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157
Thread 中讨论的其他器件:OPA695

工具与软件:

我使用 SPDT 设计数字衰减器。 但这会造成信号路径延迟。 下图显示了该延迟。 两个图都是 OPA695输出信号。 左侧按原样绘制信号、而右侧将信号振幅标准化为相同的电平。

我需要了解为什么会发生这些延迟。  我想对开关进行仿真、但 TI 提供了 IBIS 模型。

您能解释一下如何使用 MOSFET 或 BJT 对开关进行建模吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

     遵循此 常见问题解答、可使用分立式解决方案对我们的器件进行仿真。  

    我们还为您可以仿真的器件提供了 HSpice 模型。  

    关于延迟问题、它到底是什么? 你要实现什么目标? 不同的状态代表什么?  

    信号延迟可能会受到负载条件和 Ron 等多种变量的影响。

    在开关之间切换也可能会导致一些延迟。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设计自动增益控制(AGC)系统。 为精确起见、我不改变放大器增益、而是使用分压器来调节信号电平。

    但是、当我更改开关路径(衰减比)时会发生延迟、这对我来说是不利的。 在上图中、每个状态代表一个开关路径。 AGC 由具有相同结构的两级组成、00状态表示开关连接为(A-C、A-C)、11状态表示开关连接为(B-C、B-C)。

    我需要了解导致延迟的原因、并找到消除延迟的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    理解、感谢您的讲解。  

    延迟似乎来自多路复用器、因为您提到了在切换路径时会发生延迟。  这是多路复用器的自然行为。  

    多路复用器的工作电压是多少? 该延迟最高可达24ns、请参阅下表。

    您在寻找什么时序规格?  延迟多长时间才是过多? 我可能会推荐更好的器件来满足您的应用需求。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在5V 电源条件下操作开关。 每个状态之间的延迟差为400ps。 目前、我使用 MCU 手动更改开关路径。  换句话说、开关路径在电路工作时不会改变。 我认为开关特性不会导致延迟。

    无论电流开关路径如何、节点 B 和节点 A 之间始终存在恒定的电压比 (A node = 10*B node)我想问这是否有任何影响。

    我的系统是激光雷达读取电路、因此超过100ps 的延迟对性能有关键影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    由于分压器电路的原因、节点之间的电压比为 x10。 您可以交换 R3和 R4的值、看看它是否会影响延迟。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了电阻器的影响、它显然会影响延迟。 延迟差随着 R3和 R4的增大而减小。

    因此、我怀疑开关输入的电荷量会增加延迟差。 由于我的脉冲具有1.4ns 的上升时间和1.6ns 的下降时间、较大的 R3和 R4会限制信号振幅(通过 RC 常数)。

    所以我想要一个开关的模拟模型来验证这个假设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin

     正如我先前提到的、这些是 我们针对该器件进行的仿真。  

    我们没有对应的 PSpice 模型、因此您还可以按照此 常见问题解答、使用无源模型进行仿真。  

    谢谢!

    近红外