This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:TMUX4053引脚排列

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, TMUX4053, SN74LV4053A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1412534/tmux4053-tmux4053-pinout

器件型号:TMUX4053
主题中讨论的其他器件:TMUX4051、、 SN74LV4053A

工具与软件:

您好!

我想使用 TMUX4053替代74HCT4053BQ 多路复用器、因为它具有1、8V 兼容逻辑。 但是、我在数据表中找不到引脚排列。 它仅显示了 TMUX4051的引脚排列。 在哪里可以找到 TMUX4053的引脚排列? 散热焊盘是否也可以 与74HCT4053BQ 一样焊接到相应的电源电压上?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表中的一个误差。

    所有 xxx4053器件都具有相同的引脚排列;唯一的问题是引脚7/8 (VSS / GND)是否单独存在。 有关 QFN 封装、请参阅 SN74LV4053A 数据表。

    对于 TI 器件、散热焊盘通常连接到最大负电压(此处为 VSS)。 您不能将其连接到 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想这可能只是数据表中的一个误差。 关于散热焊盘、数据表中显示: 内部未连接散热焊盘。 建议将焊盘保持悬空或连接到 GND。 这就是我认为它可能也连接到 Vdd 的原因。 因为我已经采用了 74HCT4053BQ 进行设计、可以用 TMUX4053BQBR 取代 。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    正如 Clemens 提到的、我们正在解决的数据表中有一个错误。  

    您可以在我们其他4053器件中看到相同的引脚排列、例如前面提到的 One Clemen。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢!

    近红外