This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:在 VCC 引脚的电源开启之前驱动输入 nc2时观察 VCC 电源域中的泄漏。

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TMUX154E, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1413227/ts5a23157-observing-leakage-in-vcc-power-domain-when-input-nc2-is-driven-before-the-supply-for-vcc-pin-is-on

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件: TMUX154ETS5A23159

工具与软件:

在+3.3V_ALW 上电之前、当输入 EC_UART0_TXD_DBG 提供给 U127 (TS5A23157)时、我们在+3.3V_ALW (VCC)处观察到大约1V 的泄漏。 这是预期行为吗? 我在数据表中看到允许在没有 VCC 的情况下出现控制信号的注释、它也适用于输入 NC/NO 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NC/NO 引脚不是控制输入。 绝对最大额定值禁止了这种行为;它可能会损坏器件。

    您需要 一个具有"断电保护"功能的开关 、例如 TS5A23159或 TMUX154E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们将重新设计、确保在未应用 VCC 的情况下 NC/NO 输入。