This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:单引脚控制输入模式

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LMG2100EVM-078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1413312/lmg2100r044-single-pin-control-input-mode

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件: LMG2100EVM-078

工具与软件:

您好!

一个控制器只有一个使能引脚。 我想知道 LMG2100R044是否有单引脚控制输入模式、以便可以与该控制器连接。

如果是、I/O 的引脚配置是什么样的?

谢谢!
Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    当您说控制器只有一个使能引脚时、您是说它仅输出一个 PWM 信号来控制半桥吗?

    此致!
    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    有。 我不确定如何连接 LI 或它是否可以留给 GND。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle  

    感谢您直接回复我。

    此致!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LMG2100R044、您可以使用电路来创建互补的 PWM 信号并添加死区时间。 LMG2100EVM-078用户指南中提供了此电路的示例。

    此致!

    Kyle Wolf