This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:在温度范围内的导通电阻

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1413393/tmux1308-on-resistance-over-temperature

器件型号:TMUX1308

工具与软件:

我们是否有导通电阻在0到35C 时变化的数据或预期?  

5V 是电源、逻辑值为3、3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JDJ:

    我们没有该精确温度范围的信息。 当我们在温度范围内收集器件的数据时、数据将为-40、25、85和125 (如果器件能够在125°C 下运行)。  

    对于0至35°C、我建议遵循25°C 时的规格、因为它应该非常接近理想值。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、了解我们没有数据。 您是否能够提供一个估计值或直觉、了解在 0°C 至35°C 之间、电阻会有多大变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JDJ:

    这很难知道、但最好的方法是查看数据表信息、并通过我们拥有的值来估算该值。

    我估计中的 Ron 值与25C 非常相似。 我会使用25C 规格作为参考。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是在25°C、我们也担心这种差异太大。 是否有具有更严格 RDS (ON)的类似器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有什么发行版?  

    如果我们需要更严格的容差、客户是否有办法轻松筛选 Ron?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JDJ:

    您能解释一下他们在寻找什么器件吗? 什么具体规格? 他们为何对 TMUX1308感兴趣? 控制是注入电流吗?

    该分布即为数据表中显示的内容。 例如、在1.8V 电压 下、我们保证 Ron 在25C 下为650至1500欧姆。

    是的、客户可以按照以下设置轻松测量器件的 Ron。

    谢谢!

    近红外