This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:TS5A3359DCUR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1413534/ts5a3359-ts5a3359dcur

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G332

工具与软件:

您好!

我有三个 MCU、需要使用三个 MCU 控制单个 LED。
例如、
如果 MCU A 发送信号、然后使用按钮和编程、我需要将 LED 连接到 MCU A、以此类推。

这是正确的选择吗?
TS5A3359DCUR

我还愿意采用一种解决方案、它可以从3个 MCU 获取数字逻辑信号并自动发光 LED、无需选择任何固件或按钮(如开关)。
所有 MCU 都具有相同的逻辑信号(高电平、低电平)、因此不复杂。
这样的解决方案可行、但不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两个 MCU 发送信号时、应该会发生什么情况?

    如果 LED 在至少一个 MCU 发送信号时亮起、则可以按照原理图所示使用或门、例如 SN74LVC1G332。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个按钮与全部三个独立的 MCU 连接。 当它按下时、所有 MCU 都会向 LED 发送逻辑高电平信号。

    主要目标是在按下按钮时发光 LED (与 MCU 无关)。

    它可以是三个 MCU 信号、也可以是单个信号。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前已通过 LED 连接所有 MCU 引脚、但它会导致问题。 现在、我不确定是出现了某种延迟、还是出现了什么延迟、所以我决定将所有 MCU 引脚相互隔离、但当有任何一个引脚发送逻辑高电平信号时、LED 应该会亮起。

    此外、所有 MCU 还执行一些其他任务、这些任务可能在不同阶段有所不同、但 LED 会在代码 i E 中同时发出。在收到按钮按下命令时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 MCU 输出可能同时具有不同的值时、不得将它们连接在一起。

    或门将起作用。