This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4053:确认 VDD 低于5V 的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1413086/tmux4053-confirmation-of-the-problem-of-vdd-being-less-than-5v

器件型号:TMUX4053
主题中讨论的其他器件:CD74HC4053

工具与软件:

VDD 的建议运行条件最小值为5V。
我将在 VDD = 5Vtyp 且 VSS =-5Vtyp 的情况下运行、并且 VDD 可能会小于5V。

有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、允许5V、但不允许4.999V。 在实践中、我只会冒这个风险。

    该器件针对高电压进行了优化。 请考虑使用 CD74HC4053。 (但那个在 VDD−VSS 上的限值恰好为10V。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    不建议超过数据表中的规格。 如果是~0.1V 的微小变化、则不会出现问题、但我们不能保证。  

    正如 Clemens 提到的、 CD74HC4053 是一个不错的替代方案。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你。

    BRS、

    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    谢谢你。

    我理解你不能保证这一点。

    BRS、

    Masaki